DEVI flex + DEVI iceguard
03 Februar 2012
Mit Temperaturen von bis zu -20°C und Sonnenschein hat das Jahr 2012 mit Bilderbuch-Wintertagen frostig begonnen. Viele Dachkonstruktionen auf Industriegebäuden und Werkshallen sind jedoch technisch nicht für diese extremen Bedingungen ausgelegt.
Dachflächen sind witterungsbedingt vereist und tauen unter der Sonneneinstrahlung teilweise auf. Schmelzwasser rinnt über die Dach- und Regenrinnen in die Ablaufrohre. Wenn diese an verschatteten Stellen der Gebäude platziert sind, kommt es rasch zur Vereisung das Ablaufwassers in den Fallrohren. Aufgeplatzte Rohre und Gebäudeschäden durch gefrierendes Wasser an Fassaden, Dachflächen, etc. sind die Folge.