Devilink™ - drahtlose Regelung
Devilink™ ist ein neues und innovatives Fußbodenheizsystem mit drahtloser Regelung.
Das System besteht aus einer Zentraleinheit, das Fühler und Thermostate im ganzen Haus regelt. Das bedeutet, dass Sie die Temperaturen Ihres gesamten Hauses von einer zentralen Stelle aus steuern können.
Die Bedienerfreundlichkeit wird noch unterstützt durch das minimalistische Design.
Das einfach gesteuerte Kontrollsystem hilft auch beim Energiesparen, da es ermöglicht, die Temperatur in der Nacht, oder wenn man verreist, in allen Räumen zu senken.