Incalzirea electrica in locuinte
> Pentru acasa
> De ce alegem incalzirea prin pardoseala
> Pentru renovare
> Pentru locuinte noi
> Incalzirea spatiilor exterioare
> Produse
> Asistenta si service
> Documentatie
 
 
 
 
SiteLogo
De ce se alegem un sistem de incalzire electric?

De ce să alegem încălzire electrică ?

Instalarea unui sistem de încălzire electrică prin pardoseală costă mai puţin decât instalarea unui sistem de incălzire pe bază de apă sau aer. Acesta este un element foarte important când este vorba despre locuinţe mai mici sau despre economisirea energiei.
Sistem flexibil si de lunga durata

Flexibil şi de mare durabilitate

Puteţi găsi sisteme de încălzire prin pardoseală DEVI potrivite şi adaptabile pentru orice situaţie posibilă.

Durabilitatea şi faptul că nu este nevoie să îl întreţineţi, conferă viaţă lungă sistemului de încălzire prin pardoseală DEVI.

Un sistem electric de incalzire reactioneaza rapid

Reacţie rapidă

Sistemul de încălzire reacţionează rapid deoarece cablurile şi suporturile sunt instalate sub suprafaţa podelei. Din acest motiv puteţi beneficia de căldură fără a risipi energie.
Incalzire eficienta in orice incapere

Pentru orice încăpere din casa ta

DEVI furnizează încălzire pentru toate încăperile din casa dumneavoastră. Puteţi să vă bucuraţi de pardoseala caldă din baia, bucătăria şi sufrageria dumneavoastră sau din orice altă cameră din casă.
Incalzirea pentru orice tip de pardoseala

Pentru orice tip de pardoseală

Plăci, lemn, parchet, covor sau linoleum? Gama noastră largă de cabluri şi suporturi de încălzire vă oferă soluţia optimă pentru orice tip de pardoseală.
Sistemul de incalzire DEVI este acoperit de podea

Decoraţi cum doriţi

Sistemul de încălzire DEVI este ascuns sub pardoseală.  Faptul că acesta este invizibil va oferă noi posibilităţi de a vă decora casa. 
Exista mai multe motive pentru alegerea incalzirii prin pardoseala

Economii de energie

În cazul locuinţelor nou construite pentru care se iau în calcul desigur şi economiile de energie există mai multe motive pentru care puteţi alege sistemul de încălzire electrică. Puteţi opta pentru sistemul de energie electrică ca sistem principal de încălzire sau doar ca o sursă suplimentară de încălzire.
Controlati incalzirea de la distanta fata de casa

Pentru casele de vacanţă

Cu WEB•HOME™ vă puteţi bucura pe deplin de casa dumneavoastră de vacanţă. Puteţi avea parte de beneficiile unei case de vacanţă încălzite, cu apă caldă şi temperatură confortabilă din momentul în care intraţi în casă.
Devilink - control wireless al sistemului de incalzire

Devilink™ - control wireless

Devilink™ este un sistem de control al încălzirii electrice prin pardoseală nou şi inovativ. Constă dintr-o unitate principală plasată în centrul casei de la care se poate controla temperatura întregii case.
O viata de calitate de la DEVI

Încălzirea pentru locuinţe

DEVI este lider global în sistemele de încălzire electrică prin pardoseală, firma având sediul central în Danemarca.

Produsele Devi pot fi instalate cu încredere în interior sub toate tipurile de suprafeţe precum parchet, gresie sau linoleum.

Cu sistemele noastre veţi economisi energie, asigurând în acelaşi timp un confortul maxim în locuinţa Dvs.