Evinizi Isıtalım
> Consumer
> Neden Elektrikli Döşemeden Isıtma
> Yenilenen Binalarda
> Yeni Binalarda
> Kar-Buz Birikimini Engelleme
> Ürünler
> Destek ve Servis
> Kullanım Klavuzları
 
 
 
 
SiteLogo

Her çeşit yer döşemesi için

DEVI Elektrikle Döşemeden Isıtma Sistemi,her çeşit döşeme altına uygulanabilir:Seramik döşemeler,taş zeminler,parke veya tahta,her çeşit halı döşemesi gibi her türden zemin döşemesi altına uygulanabilir.

Her türden zemin döşemesi altına uygulanabilme ve termostatlar sayesinde ortam sıcaklığını istediğimiz seviyede ayarlayabilme imkanını DEVI sunar.

Seramik Döşemeler ve Doğal Taşlı Döşemeler 

Seramik, mermer ve granit basit, bakımı kolay ve kolay zarar görmeyen malzemelerdir ve bu özelliklerinden dolayı çok tercih edilirler.

Ancak, ısıtılmayan soğuk taş zeminler, mevsimin yaz yada kış olmasına bakılmaksızın, ayaklar için konforlu bir ortam sağlamazlar.

Diğer yandan soğuk taş döşemeler, DEVI elektrikli döşemeden ısıtma sistemleri ile beraber çalışabilirler. Ayaklarınızı sıcak tutmak ve sıcak bir odanın konforunu yaşamak için, kablo ve şiltelerimiz doğrudan taş döşemenizin altına uygulanabilir. 
>Daha fazla

Parke, laminat ve tahta döşemeler

Ahşap sıcaklıkla daralıp genişleyen doğal bir malzemedir. Bu durum sıcaklığı düzgü ve kontrollü bir şekilde dağıtma durumu gerektirir
Tam ısı kontrolü
Ahşap döşemeler için zemin sensörlü Devireg™ elektronik termostat en uygun seçenektir. Bu durum ahşap döşeme üreticisinin tavsiye ettiği sıcaklığın devamlı olarak limitler arasında olmasını sağlar
>Daha fazla

Linoleum

Linoleum is a practical natural product that is especially suitable for homes. Many people choose a linoleum floor because it is easy to keep clean, is allergy friendly and dampens sound.

At the same time, it is suitable for use with underfloor heating.  

A maximum floor temperature of 27 °C
Linoleum flooring is a natural product, which means it must be handled in precisely the same way as for heating under a wood floor.

Therefore, the heating cable or mat must be covered with a layer of tile mortar or self-levelling floor screed with a minimum thickness of 6 mm. This provides optimum distribution of the heat over the entire floor surface.
>Daha fazla

Wall to wall carpets

Wall-to-wall carpets are warm in themselves. But a carpeted floor can still be heated to advantage using DEVI underfloor heating.

The heating cables or mats must, however, be covered with a layer of tile mortar or self-levelling floor screed with a minimum thickness of 6 mm. This provides good, even distribution of heat over the floor’s surface.

Carpets have an insulating effect
Carpets have a slight insulating effect on underfloor heating. This means that an underfloor heating system installed beneath a thick woollen carpet may take slightly longer to react to changes in the room’s temperature.

 
>Daha fazla