Ratgeber

Sie denken über einen Neubau oder eine Renovierung nach und möchten wissen, was der Vorteil einer elektrischen Fußbodenheizung ist? Und wieso sollten Sie eine Dachrinnenheizung oder Außenheizung in Betracht ziehen?

DEVI-Elektroheizungen lassen sich problemlos installieren, unabhängig davon, ob ein Gebäude neu gebaut oder renoviert wird.

Vorteile der elektrischen Fußbodenheizung

Elektrische oder wassergeführte Fußbodenheizung. Was sind die Vorteile der elektrischen Fußbodenheizung?

Welcher Bodenbelag ist geeignet?

Für welchen Bodenbelag ist eine elektrische Fußbodenheizung geeignet?

Welcher Raum ist geeignet?

Wo kann eine elektrische Fußbodenheizung verwendet werden?
Ist eine elektrische Fußbodenheizung auch im Badezimmer möglich?
Kann eine elektrische Fußbodenheizung auch nachträglich eingebaut werden?
Kann eine elektrische Fußbodenheizung auch auf einem bestehenden Boden verlegt werden?

DEVI Thermostate

Optimale Kontrolle mit DEVI Thermostate.