De ce o podeaua încălzită poate să fie rece?

Cea mai frecventă întrebare este: „De ce podeaua încălzită a devenit rece sau de ce nu este suficient de caldă?” Această întrebare este pusă de obicei la începutul sezonului de încălzire.

Mulți utilizatori încearcă să înlocuiască termostatul, să conecteze direct cablul de încălzire sau covorașul și să sune la un tehnician din service numai dacă acest lucru nu a produs rezultatele dorite. Să vedem care sunt cauzele unei lipse de încălzire.

Defecțiune la termostat

Orice electrician poate identifica cu ușurință această problemă. În acest caz, termostatul nu poate să alimenteze în nici un caz cablul de încălzire sau covorașul subțire. Acest lucru poate fi cauzat de defectarea termostatului sau, de exemplu, de defectarea senzorului de pardoseală ori, pur și simplu, de un disjunctor defect în panoul de alimentare.

Cel mai probabil, utilizatorii pot identifica și corecta această problemă singuri, fără a chema un tehnician.

De exemplu, dacă termostatul nu afișează nimic și LED-urile acestuia nu se aprind, verificați dacă termostatul este alimentat. Mai mult, eroarea senzorului de pardoseală poate fi recunoscută prin următoarele:

- LED verde intermitent (pentru DEVIreg™ 530);

- Mesajul Err5 Err6 este afișat (pentru DEVIreg™ 535); 

- Sunt afișate mesajele „defecțiune senzor” sau „scurtcircuit senzor” (pentru DEVIreg™ Touch).

Dar dacă ați verificat totul și termostatul arată o ieșire de 220V, dar încălzirea încă nu pornește? Să investigăm mai departe.

Defecțiunea cablului de încălzire

Această defecțiune poate fi descoperită utilizând un instrument de măsurare a rezistenței (Avometru, Multimetru sau pur și simplu un tester).

Ce trebuie să faceți apoi: Deconectați covorașul de încălzire sau cablul de la bornele termostatului și efectuați două măsurători:

- Măsurătoarea 1: între conductori; acestea sunt în mod normal fire negre (sau maro) și albastre. Rezistența depinde de lungimea cablului (zona covorașului) și ar trebui să corespundă valorii afișate în catalog (cu toleranță de la +5 la -10%).

Vă rugăm să rețineți intervalul efectiv al instrumentului pe care îl utilizați. Majoritatea instrumentelor au prima limită efectivă de până la 200Ω, apoi până la 2kΩ, apoi până la 20kΩ și așa mai departe până la 2-20MΩ. În mod normal, măsurătorile sunt efectuate la limita de 200Ω, în timp ce cablurile / covorașele de încălzire cu lungime scurtă sau suprafață mică au rezistență peste 200Ω.

De exemplu, aceasta se aplică cablurilor DEVIflex™ 18T cu o lungime de 7, 10 și 13 m sau covorașelor de încălzire DEVIcomfort™ 150T cu o suprafață de 0,5, 1 sau 1,5m². În acest caz, comutați instrumentul la limita de măsurare efectivă până la 2 kΩ.

- Măsurătoarea 2: între cablul de protecție (conductorul galben / verde) și conductoarele maro și albastre care sunt legate între ele. În acest caz, limita de măsurare efectivă ar trebui să fie maximă. Instrumentul ar trebui să afișeze o valoare peste 20MΩ. În majoritatea cazurilor, este imposibil să se măsoare o astfel de rezistență ridicată, iar instrumentul va arăta infinit (defecțiune). Acesta este un lucru normal.

Ați efectuat toate măsurătorile? Totul este în regulă? Atunci puteți conecta și instala termostatul în condiții de siguranță deoarece sistemul dvs. de încălzire este în stare bună.

Atunci care este problema? Termostatul asigură 220V cablului de încălzire, cablul are rezistență normală, curentul este prezent și aproape toată energia electrică este transformată în căldură.

Cu toate acestea, încă nu există încălzire în pardoseală. În continuare, vom încerca să rezolvăm această problemă, după ce vom fi cercetat o teorie.

Scurt curs de teorie

Majoritatea oamenilor simt căldura unei suprafețe de ceramică la o temperatură de aproximativ 26-27° С, în timp ce o temperatură de 24-25° C este percepută ca fiind „confortabilă” (nici caldă, nici rece).

Suprafețele la temperaturi mai scăzute sunt percepute ca fiind „reci”.

Puterea sistemului de încălzire de 130 W/ m2 îi permite să încălzească suprafața pardoselii la o temperatură cu aproximativ 14° C mai mare decât temperatura ambiantă. Acest lucru nu include pierderea de căldură în jos. Luând în considerare această pierdere, diferența dintre temperatura aerului și a pardoselii va fi de 10-11° С.

Funcționarea unui sistem de încălzire prin pardoseală necesită funcționarea normală a unei instalații de încălzire într-o încăpere. Cu alte cuvinte, temperatura aerului dintr-o încăpere ar trebui să fie menținută la cel puțin la 17° C. Numai în acest caz suprafața pardoselii se va încălzi ajungând la o temperatură care sa fie percepută ca fiind caldă. Cu toate acestea, dacă încălzirea prin pardoseală reprezintă singura sursă de încălzire a unei încăperi, aceasta ar trebui considerată ca fiind o instalație de încălzire care funcționează într-o oarecare măsură diferit și de aceea face obiectul unui articol separat.

Temperatura la care încălzirea prin pardoseală poate încălzi o suprafață depinde de puterea instalată, de temperatura aerului (!) din încăpere, orecum și de izolarea pardoselii. Un termostat (cu senzor de pardoseală) poate doar să mențină (să limiteze) temperatura la un nivel prestabilit.

Să ne uităm, de exemplu, la un apartament dintr-o clădire în care sistemul de încălzire nu este încă funcțional:

- Temperatura aerului în exterior este de aproximativ -5 până la -7° С;

- Temperatura în apartamentul alăturat este de aproximativ 0° С;

- Temperatura în încăperea cu încălzire prin pardoseală este de 10° С.

În aceste condiții, podeaua este percepută ca fiind rece. De fapt, podeaua este rece doar în percepția noastră, pentru că încălzirea prin pardoseală funcționează iar căldura se emite, altfel cum ar putea temperatura camerei să fie +10° С?

Încălzirea prin pardoseală va încălzi treptat aerul, astfel funcționând ca sistem de încălzire și numai atunci când temperatura aerului a fi atins 17-20 ° C, suprafața podelei se va încălzi până la o temperatură percepută ca fiind caldă.

Iată un alt exemplu: Un bloc de locuințe nu este încă conectat la sistemul de încălzire centrală. Temperatura aerului în exterior este de +5 la + 7° C, iar temperatura în cameră a scăzut la + 15° С. Să presupunem că încălzirea prin pardoseală a fost pornită, dar podeaua nu se încălzește nici după două ore.

Într-un astfel de caz, lipsa căldurii la suprafață are două cauze: nevoia de încălzire suplimentară pentru încălzirea aerului cu câteva grade și inerția sistemului. Cu alte cuvinte, plăcile de podea, șapele, dalele, pereții și mobilierul s-au răcit. Va dura mult timp, până la câteva duzini de ore sau zile, pentru a încălzi o cantitate atat de mare de beton, piatră și ceramică. Problema este că, căldura din interiorul obiectelor solide nu crește dar are tendința de a se răspândi spre o parte mai rece (spre deosebire de aer, unde este prezentă convecția).

Mai mult decât atât, nu există nici o radiație cu infraroșu în interiorul unei pardoseli solide, astfel încât este imposibil să se accelereze procesul de încălzire prin utilizarea unor filme reflectorizante și materiale echivalente pentru izolarea termică a acesteia. Utilizarea acestor materiale pentru izolarea pardoselii este ineficientă.

Procese similare au loc la etaj, la sol. Dacă izolația termică de la acest etaj este insuficientă, pierderile descendente pot atinge 50% din toată căldura emisă de sistemul de încălzire. Pentru a reduce pierderile de căldură la nivelul solului, izolația termică trebuie să fie suficient de groasă.

În ceea ce privește balcoanele, situația poate fi mult mai gravă: o placă de balcon este în mod obișnuit realizată din beton armat, care conduce foarte bine căldura. Dacă există aer exterior sub o asemenea placă, pierderile de căldură descendente pot atinge 80%. Cu alte cuvinte, acest sistem este absolut incapabil să ofere o temperatură confortabilă pe suprafața podelei. Există o singură soluție: instalarea izolației termice de o grosime suficientă (de cel puțin 50 mm), plus un cablu de încălzire cu spațiu mai mic (8-10 cm) sau un covoraș subțire cu o mare putere de încălzire (aproximativ 200W/m2).

Dacă un sistem a fost deja instalat și conectat, dar totuși există îndoieli în ceea ce privește funcționalitatea acestuia, procesul de verificare este destul de ușor: acoperiți o mică zonă de podea încălzită cu o bucată de plastic spumă, carton sau covor. Așteptați aproximativ 15-30 de minute și, dacă sistemul de încălzire funcționează corect, veți simți căldură în această zonă.

Un alt comentariu important: Puterea unui cablu de încălzire sau a unui covoraș subțire DEVI destinat sistemelor de încălzire prin pardoseală nu se schimbă în timp, astfel încât acestea nu pot oferi încălzire de o calitate scăzută după ce au fost operate o perioadă de timp.

Dacă un sistem de încălzire care funcționează în mod corespunzător timp de mai mulți ani începe să încălzească slab, în ​​primul rând, ar trebui căutate cauze externe, cum ar fi reducerea tensiunii de alimentare, temperatura insuficientă a aerului în încăpere sau izolarea termică deteriorată. Sau, de exemplu, un balcon de la un etaj inferior a fost izolat și chiar încălzit, iar acum nu are încălzire, iar fereastra este întotdeauna deschisă.

După terminarea procesului de renovare a unui apartament, nimeni nu vrea să mai repare ceva și, uneori, acest lucru este imposibil. Economiile mici realizate în timpul construcției sau renovării pot duce la un sistem de încălzire inoperabil în viitor. Ce ar trebui făcut?

Ar trebui să respectați recomandările privind instalarea sistemului de cabluri și izolarea termică; să aveți grijă în ceea ce privește izolarea termică foarte subțire cu caracteristici de „domeniul fantasticului”; nu folosiți niciodată materiale de absorbție a apei pentru izolarea pardoselii (în special pentru podele pe sol) sau materiale care nu sunt proiectate pentru structuri de podea; nu încercați să economisiți bani prin așezarea cablului cu spații mari; și alegeți întotdeauna un producător de sisteme de încălzire fiabil și competent.

Incalzire electrica in pardoseala

Produse conexe