Зимняя эксплуатация мансардных кровель

 

Введение

Современные коттеджи часто эффективно используют подкровельное пространство, где организуется жилая зона. Это — так называемый мансардный этаж. Кроме коттеджей по такому же пути идут многие строительные компании, превращая чердаки старых городских зданий в жилые и офисные помещения. Для комфортного проживания разработана конструкция мансардных окон и люкарн, которые встраиваются в кровлю и обеспечивают помещения дневным светом. Если при этом конструкция кровли отвечает современным строительным нормам, то есть имеет отличную теплоизоляцию, толщиной не менее 200...250 мм, хорошую вентиляцию подкровельного пространства, то всё хорошо. Летом не жарко, а зимой не холодно. Однако, в северных районах эксплуатация мансардных кровель, даже достаточно хорошо выполненных, встречает некоторые затруднения. А связаны они именно с наличием мансардных окон. Дело в том, что даже при наличии современных стеклопакетов поступление тепла в зону, окружающую оконные конструкции, приводит к её обледенению, причём иногда весьма сильному, особенно в нижнем и боковом окружении.

Выход есть — это использование электрокабельного контролируемого обогрева окружения мансардных окон и люкарн. Кратко рассмотрим, как устраивается эта антиобледенительная система и какими должны быть её параметры, чтобы преодолеть трудности зимней эксплуатации таких окон и опасности, связанные с падением с крыши ледяных образований.

Антиобледенительная система мансардных окон и люкарн

Рассмотрим устройство системы антиобледенения участка кровли, прилегающего к окнам, встроенным в крышу мансардного этажа, на примере люкарны.

Обозначения на схеме:

1 — Нагревательный кабель резистивный двухжильный DEVIsnow™ 30T

2 — Лента монтажная двойная для резистивных кабелей DEVIfast™ Double

3 — Воронка внешней водосточной трубы

4 — Водосточная труба

5 — Люкарна

6 — Лента монтажная одинарная DEVIfast™

 

Наблюдения показывают, что наибольшее обледенение происходит под мансардным окном или люкарной, а также в нижней части бокового окружения. В нижней части располагается змейкой нагревательный кабель с линейной мощностью 30 Вт/м для металлических кровель и 20 Вт/м для кровель, покрытых битумной черепицей. Можно также устанавливать саморегулируемый нагревательный кабель DEVIiceguard™ 18. Для уверенной работы антиобледенительной системы обычно достаточно установить нагревательный кабель в соответствии с изображённой схемой с шагом укладки 7,5 см. Это обеспечит установленную удельную мощность 400 Вт/м² для кабеля DEVIsnow™ 30T и 270 Вт/м² для кабеля DEVIsafe™ 20T.

Крутой скат мансардной крыши расположен между более пологими верхним и нижним скатами. На схеме видно, что обогревается не только дорожка (или участки под окнами) на нижней крыше, но также и край верхней крыши. Это очень опасная зона, в которой часто образуются не только сосульки, но и весьма большие наледи. Очень полезно в этой связи иметь системы снегозадержания, которые будут сдерживать лавинообразный сход снега, фирна и льда. Антиобледенительная система предотвращает образование сосулек, если будет гарантированно прогреваться край крыши, где они обычно и образуются.

Крепление нагревательных кабелей — стандартное: предпочтительнее всего использовать монтажные ленты, закрепляемые механическим способом при помощи вытяжных заклёпок. Для кровли, выполненной из битумной черепицы, ондулина и т. п. материалов можно применить двойную ленту, которая крепится известными способами без нарушения целостности кровли. В ряде случаев можно применить пластиковые крепления DEVIclip™ Guardhook, DEVIclip™ Roofhook.

Вода, сопровождаемая нагревательными кабелями по дорожкам, соединяющим верхний и нижний скаты мансардной крыши, должна также сопровождаться кабельным обогревом до отмостки здания или до подземной дренажной системы. Как вариант, в коттеджном строительстве применяется также наземная обогреваемая водоотводная система лотков, закрываемых стальными или пластиковыми решётками.

Управление антиобледенительной системой мансардных крыш — стандартное. Это или простой терморегулятор DEVIreg™ 316, работающий в дифференциальном режиме, в диапазоне температуры −7...+3 °С, либо более сложный терморегулятор, контролирующий осадки и влажность в ключевых участках обогрева кровли.

Заключение

В заключение заметим, что можно заранее организовать обогрев периметра мансардных окон таким образом, что нагревательный кабель не будет виден. Это возможно, например, для металлочерепичного покрытия, подогреваемого снизу. Конечно, такое расположение нагревательного кабеля должно быть заложено заранее, на этапе проектирования здания.

Сейчас отдельные строительные организации обращаются к специалистам по кабельному электрообогреву для устройства обогрева окружения мансардных окон и люкарн как строящихся, так и уже готовых объектов, чтобы предотвратить осложнения и опасности, связанные с зимней эксплуатацией мансардных крыш.